ATV320变频器没有设置密码,处于RDY状态,为什么所有参数都无法修改?
问题描述:
ATV320所有参数无法修改,没有设置密码,变频器也没有运行所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
这是由于ATV320变频器内部使用ATVLogic功能,并且ATVLogic程序处于运行状态,此时不管时什么状态,变频器的参数都是无法修改的。必须将ATVLogic程序停止,才能修改变频器参数。可以通过参数停止ATVLogic程序,路径如下:
Conf- FULL- FbM- FbCd 将其设置为STOP后保存即可。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。