我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器两个STO端子STOA和STOB的逻辑状态判断条件是什么?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器两个STO端子STOA和STOB的逻辑状态判断条件是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

端子输入电压小于5V或开路判断为逻辑状态0,电压大于11V判断为逻辑状态1

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。