我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器在配置FDR功能时,可以通过哪些方式来设置其设备名称?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在配置FDR功能时,可以通过哪些方式来设置其设备名称?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

可使用变频器自带的操作面板、网页服务器来设置设备名称,也可以在SOMOVE新建项目时就设定,或者在项目建立后“修改拓扑结构”中设置设备名称。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。