ATV630、ATV930系列变频器自带哪些通讯接口?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0系列变频器自带哪些通讯接口?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630系列变频器自带的通讯接口有1个Modbus RTU串口,1个Modbus TCP以太网端口。
ATV930系列变频器自带的通讯接口有1个Modbus RTU串口,2个EtherNet/IP和Modbus TCP以太网双端口。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?