ATV630系列变频器选配通讯模块后,可支持的通讯协议有哪些?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0系列变频器选配通讯模块后,可支持的通讯协议有哪些?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630系列变频器V2.3固件版本通过选配通讯模块后,可支持的协议有CANopen,ProfiNet,PROFIBUS DP,DeviceNet,EtherNet/IP和Modbus TCP双端口卡、Powerlink,BACnet。
以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?