我们今天能为您提供什么帮助?

使用ATVLogic程序读取模拟量数据时,为什么与实际值不匹配?

问题描述:
ATVLogic程序读取模拟量,读到的值与实际值不匹配

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

这是因为ATVLogic读取的模拟量在处理时,其范围是0-8192。例如将AI1模拟量输入的0-10V信号读取到M001(14970)中,程序如下:

在M001参数中看到的值是0-8192,对应AI1模拟量输入的0-10V。

经过测试其它信号的范围也是这样,例如:

电机电流:0-8192对应0-2*变频器额定电流;

电机频率:0-8192对应0-TFr。