ATV630、ATV930变频器EtherNet通讯的显式数据交换与隐式数据交换有什么区别?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器EtherNet通讯的显式数据交换与隐式数据交换有什么区别?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
下图是ATV630、ATV930变频器EtherNet通讯数据交换的框图,红色大框中圈出的,20-70、21-71、100-101、106-107这四种称为Assemblies隐式数据交换。这四种是基于不同的Drive Profile,施耐德变频器常使用遵循CiA402.IEC-61800-7的Native Profile 100-101。

Assemblies隐式数据交换特点是:周期性数据交换,通过SoMove配置变频器I/O scanner 32个输入32个输出来交换数据(根据实际需求,配置交换的输入输出的数量),主站(一般为PLC)只需要处理映射到PLC的这32个输出与输出的字就可以完成数据交换,主站不需要知道需要读写的变频器参数寄存器的实际逻辑地址,也不需要特定的程序触发交换(因为是周期性交换)。
显式数据交换Explicit data exchange是需要通过PLC程序触发CIP读写请求后,才进行数据交换,它是一种非周期性循环交换,并且需要知道需要读写的变频器参数寄存器的实际地址(Devicenet地址)。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。