我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的通讯扫描器能否映射双字?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的通讯扫描器能否映射双字?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930系列变频器中有双字的寄存器,但是无法在通信扫描器中进行映射,如下图:

例如3244是电机运行时间,是一个无符号32位整形寄存器,使用Modbus通信时,需要将3244和3245两个字连续读取才可以正常显示电机运行时间,而在通信扫描器中设置3245是无效的。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。