ATV630、ATV930变频器Profinet通讯,为何用Profidrive规范的telegram1无法启动变频器?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器Profinet通讯,为何用Profidrive规范的telegram1无法启动变频器?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
这是因为使用telegram1时,通信遵循Profidrive规范,其控制字和状态字都是预定义好的,控制字和状态字的定义如下:

在变频器通过通信启停时,控制字STW1的bit10必须为1,否则变频器是不受通信控制的。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?