我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么ATV630、ATV930变频器以太网通讯正常建立后,会马上显示“嵌入式以太网FDR错误”?
问题描述:
为什么ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器以太网通讯正常建立后,会马上显示“嵌入式以太网FDR错误”?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

应用环境:
EtherNet/Modbus TCP通讯

原因:
未手动上传FDR配置文件至PLC

解决方法:

因为ATV630、ATV930变频器出厂默认FDR(快速更换设备)功能是激活的,并且默认变频器上电的时候是从服务器获取配置并应用。

按默认参数,变频器上电建立通讯后,从服务器(一般为PLC)下载FDR配置文件,但此时PLC中并未存储变频器的FDR配置文件(客户没有使用FDR功能,或者使用了FDR功能但未手动将FDR配置传输到PLC),这时候就会在通讯建立后马上出现“嵌入式以太网FDR错误”,详细的故障原因为“服务器文件为空”。

如果不需要使用FDR功能,将“激活FDR”改为“否”关闭FDR功能;

如果需要使用FDR功能,将“FDR动作”改为“保存”手动上传FDR配置文件至PLC(需要PLC支持FDR功能),这样上电后就不会再出现此故障。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。