我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器以太网通讯是否有类似Modbus通讯的“通讯超时时间”?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器以太网通讯是否有类似Modbus通讯的“通讯超时时间”?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

如果变频器在一段预定义的时间内没有收到任何循环数据交换,就会触发“嵌入式以太网通信中断”。这一段预定义的时间是由以太网控制器管理的(不是由变频器管理)。

如下图所示,是在somachine中配置的超时时间管理。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。