我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22显示11应该如何处理?
问题描述:
用户手册没有的故障代码11,应该如何处理。

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22是没有11这个故障代码的,如果它显示11通常有两种可能:

1. 软起可以正常运行,所有的参数都可以正常进入,11只是某个参数的值。

这种情况下软起其实是正常的状态,只是因为误操作显示了某个参数的值而已。

2. 软起不能正常运行,无法正常进入参数。

这种情况下通常是软起的微处理器没有正常工作引起的,最常见的原因就是电压偏低导致微处理器没有启动。需要注意的是如果一开始电压偏低,然后电压慢慢升高,微处理器一样不能正常工作。这种情况下软起的面板会没有显示,或者显示11并不能执行任何操作。正确的复位方式是断电,等电压恢复到正常范围内之后再重新送电,微处理器即可以正常工作。