我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22在PHL激活的情况下,小电机运行过程中为什么把小电机断开不报PHF故障?

问题描述:
ATS22在PHL激活的情况下,小电机运行过程中为什么把小电机断开不报PHF故障?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

事实上PHL只能检测输入相位的缺失,不能检测输出相位的缺失。

PHL激活的时候,PHF故障可以通过三种途径检测到:

1. 专用的硬件检测输入相位的缺失:这个检测在软起动阶段和运行阶段都是有效的,但是故障触发的延时不同,软起动阶段的延时是200ms左右,稳态运行阶段的延时是2s左右。

2. 三相电压同步信号检测输入相位的缺失:检测三相电压同步信号的相位差,正常的相位差是1/6个周期,如果相位差超过正常相位差的12.5%且持续1s,则触发故障。这个检测是一直有效的。

3. 主电源的频率检测:在软起启动和停止阶段检测,如果超出正常范围(40HZ66HZ)且持续15ms25ms则触发故障。

而且对应于软起的设置,其他故障如SSCR,PHBD,USF,GRDF等故障的触发速度比PHF更快,有时候并不是PHF故障没有触发,而是其他故障在PHF故障之前就被触发了,所以PHF故障没有显示出来。如果只想触发PHF故障,则需要调整软起对这些故障的检测。由于PHF故障只检测输入相位的缺失而不检测电机的缺失,在主回路为开路时ATS22只会触发SSCR故障。

PHL没有激活的时候,分为以下几种不同的情况:

1. 输入单相缺失:如果在电机运行的过程中发生输入单相缺失,ATS22会触发PHBD的故障。参数UBDUBT需要针对电机的参数进行调整。

2. 电机缺失:如果在电机运行的过程中发生电机单相或多相缺失,ATS22会触发UCF故障。参数ULDUIT需要针对电机的参数进行调整。

3. SSCR故障:故障SSCR依然处于激活的状态,所以和PHL参数无关。

小电机连接:保护参数需要针对小电机的大小进行调整,否则相对于软起而言电机功率过小的话ATS22不会触发故障。