我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起动器的停车类型有几种?有什么区别?

问题描述:
ATS48软起动器的停车类型d和b有什么区别?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器的停车类型有三种,分别是:d(通过控制力矩的软停车),b(动态制动停车),F(自由停车)。这三种停车类型的区别如下:

停车类型d:转矩控制停车,软起会在减速开始之前预估电机的转矩以适应减速时间。电机的负载的轻重会影响停车过程的表现。在默认的设置下,软起会在转矩降到额定转矩的20%(取决于参数EDC)以下时转为自由停车。

停车类型b:动态制动停车,基于转速的估算。软起会建立虚拟的直流电流对电机进行制动,所以这种停车方式大多用于惯性较大的负载。在这种情况下,软起通过转速的预估来进行停车,而不管转矩的大小即负载的轻重,直接按照参数的设置进行停车。

停车类型F:自由停车。软起接受到停机信号后关断输出,电机惯性停车。

注意:如果软起动器采用电机内三角接法, 不允许选择停止类型 “ b” ( 动态制动停机 )。