我们今天能为您提供什么帮助?

ATV32,ATV320,ATV340支持profinet IRT还是profinet RT?

问题描述:
同样是profinet,这几种变频器能够支持哪一种?它们的区别是什么?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器; ATV32变频器

解决方法:

ATV32,ATV320,ATV340不支持profinet IRT,只支持profinet RT

PROFINET区分两类不同性能的实时周期通讯,一种是实时(RT)通讯,主要用于工厂自动化,这一类没有时间同步要求,一般只要求响应时间为 5-10ms。另一种是等时同步实时(IRT),主要用于有苛刻时间同步要求的场合例如运动控制,电子齿轮。与此对应,PROFINET提供两类实时通讯通道具体分为RT实时通道和IRT实时通道。另外还包括一个标准通讯通道,标准通道是使用TCP/IP协议的非实时通讯通道,主要用于设备参数化、组态和 读取诊断数据。