如何设置ATV630、ATV930变频器的FDR功能?
ATV630、ATV930变频器都有FDR(快速更换设备)功能。可以简化连接到以太网中的设备的更换,当设备不能正常工作的时候,可以通过此服务,快速的更换设备,恢复配置。
使用这个功能的前提是:PLC支持FDR功能,变频器与PLC通过以太网连接(Modbus TCP或EtherNet IP)
通过面板的设置步骤如下:
1. 新项目调试的时候,IP模式使用DHCP,设置“设备名称”,例如可以设置为“ATV930”
2. 项目调试完毕后(所以参数设置完成,暂时不会有变更,PLC程序也不再修改),进入“通信——内置以太网通讯——快速设备更换”菜单,“激活FDR”改为“是”,“FDR动作”改为“保存”,这样操作的目的是将变频器的参数配置保存到PLC,这一步是必须手动操作的,否则PLC中没有变频器的FDR配置文件。
3. 如果后期项目中,此变频器出现故障,更换一台新的变频器后,只需要设置“设备名称”为“ATV930”(被替换变频器的“设备名称”)即可,IP模式出厂配置即为DHCP。
4. 为新变频器断电,连接好网络,重新送电后,变频器会自动获取IP地址,并且从PLC获取FDR文件,恢复变频器所有配置,使整个设备继续运行,完成快速更换。
注意:
如果项目在正常运行的时候,可能会修改变频器的参数,为了保证更换变频器的时候,也能够将这些修改了的参数恢复,可以通过SOMOVE将自动同步勾选(无法通过面板访问此参数),
勾选后会按照自动同步周期,将变频器当前的配置,循环的发送至服务器(PLC),实际的同步周期=后面数值*10,实际同步周期设置范围:100s~655350s,出厂默认256*10=2560s

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?