我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器配置了FDR功能后,变频器送电后为什么会显示一会儿NST?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器配置了FDR功能后,变频器送电后为什么会显示一会儿NST?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

因为ATV630、ATV930变频器默认FDR控制配置是“Served”——设备从FDR服务器获取配置,如下图。

这样的设置意味着,在正常上电建立通讯连接后,变频器会从FDR服务器(PLC)下载配置,并将此配置加载到变频器上应用。

在这段下载配置并加载配置的时间段内,变频器会显示一会儿NST(大约15s左右),完成这些操作后,变频器会恢复为RDY。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。