我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器PID休眠模式有哪些类型?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器PID休眠模式有哪些类型?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器PID休眠模式有6种,ATV930变频器PID休眠模式有5种,ATV930变频器没有压力休眠的选项。以下表格是休眠模式的具体解释:

选项 含义 条件
开关 根据开关或外部条件休眠 休眠开关分配的Dix点(或 I/O 模式下分配的控制字的某位输入)有效时
流量 根据流量传感器数值休眠 流量传感器分配的Aix(或虚拟AIVx、或流量脉冲输入、或估算的泵流量)所检测到的流量值低于所设定的休眠流量时
速度 根据输出速度休眠 PID调节后的变频器输出频率低于所设定的休眠最低速度时
功率 根据功率休眠 PID调节后的变频器输出功率低于所设定的休眠最小功率时
压力 根据压力传感器值休眠 出口压力传感器分配的AIx(或虚拟AIVx)所检测到的压力值高于所设定的休眠压力时
多个 多个条件 以上五个条件中的一个或多个有效时

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。