我们今天能为您提供什么帮助?

ATV600变频器PID控制的唤醒条件有哪些?

问题描述:
处于休眠模式下的ATV600变频器各种激活唤醒的条件含义

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV600变频器PID控制的唤醒条件有以下3种:

(1) 反馈:若PIC=No,反馈值<唤醒水平;若PIC=Yes,反馈值>唤醒水平;

(2) 错误(误差):若PIC=No,反馈值<给定值-唤醒误差;若PIC=Yes,反馈值>给定值+唤醒误差;

(3) 压力:当反馈压力<唤醒压力值。