我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630变频器如何通过通讯切换的配置1和配置2?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器如何通过通讯切换的配置1和配置2?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV600系列只有参数切换,没有通过端子的多配置切换功能(ATV900系列有),如果客户需要通过端子切换两套配置参数,我们可以将切换端子的信号接入PLC,通过通讯的方式来切换配置1和配置2

我们可以使用SCS 8001这个寄存器来保存配置,使用FCS 8002这个寄存器来恢复配置。

例如:

保存配置

可以赋值SCS(8001) =2来将“配置1”存储在内部文件中。

可以赋值SCS(8001) =3来将“配置2”存储在内部文件中。

可以赋值SCS(8001) =4来将“配置3”存储在内部文件中。

恢复配置

可以赋值FCS(8002) = 2 (Rec1)来恢复“配置1

可以赋值FCS(8002) = 3 (Rec2)来恢复“配置2

可以赋值FCS(8002) = 4 (Rec3)来恢复“配置3

注意:如果是通过通讯修改的参数,如果需要断电保存,不要忘记对扩展控制CMI8504)写2

实例:

修改一个参数并保存:

通过通讯修改ACC(9001)=5s

赋值CMI(8504)=2以存储在eeprom

赋值SCS(8001)=2以将ACC存储在内部文件“配置1”中

再修改一个参数:

通过通讯修改ACC(9001) = 10

赋值CMI(8504)= 2以存储在eeprom

恢复参数:

赋值FCS(8002) =2以恢复配置1

您将看到ACC=5s而不是10s

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。