我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器在泵应用中激活休眠/唤醒功能的目的是什么?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在泵应用中激活休眠/唤醒功能的目的是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

激活休眠/唤醒功能的目的是在流量要求较低时停止水泵,在流量需求升高后恢复水泵运行,这样可以节省能量、防止电机长期低速运行的提前老化。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。