我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器STO功能所能达到的安全等级是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器STO功能所能达到的安全等级是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器STO功能参考不同安全标准所能达到的安全等级如下:

安全标准 等级
IEC 61508 Ed.2 SIL3
IEC 62061 SIL3 CL
ISO 13849-1 Category 3 PLe

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。