我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器长期存放需要注意什么?
问题描述:
变频器长期存放后使用时的注意事项

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

如果长时间未将变频器连接到电源,则必须在电容器恢复其全部性能后才能启动电机。

如果电容器在经过以下时段未通电,则在启动电机前要为电容器加电一小时。

Ø 在最高储存温度 +50°C (+122°F) 下达 12 个月

Ø 在最高储存温度 +45°C (+113°F) 下达 24 个月

Ø 在最高储存温度 +40°C (+104°F) 下达 36 个月

如果第一次调试变频器,请确认制造日期,如果制造日期已超过 12 个月,则在启动电机前要为电容器加电一小时。