{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器在配置FDR功能时,其IP分配模式需要选择哪一种?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在配置FDR功能时,其IP分配模式需要选择哪一种?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器在配置FDR功能时,其IP分配模式必须选择DHCP

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?