我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV御程系列变频器配置了FDR功能,与PLC通讯正常建立,但变频器报FDR1错误,为什么?
问题描述:
客户已经为ATV600变频器设置了设备名称,且IP分配模式为DHCP,通过Somove启用FDR功能,与PLC通讯正常建立,但变频器报FDR1错误

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

因为变频器默认的【控制配置】=served(即通过服务器加载FDR配置文件),而此时服务器中变频器FDR配置文件为空,所以变频器报FDR1错误。解决办法是:做完上述配置后需要先手动传输一次FDR配置(变频器到服务器),或者在Somove中将自动同步勾选上,或者将【控制配置】改为Stored(即应用变频器自身存储的配置文件),然后将变频器断电重启。