我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630和ATV930变频器FDR功能配置中,如果勾选了自动同步,其自动同步周期设置范围是多少?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器FDR功能配置中,如果勾选了自动同步,其自动同步周期设置范围是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

如果勾选了自动同步,则会按照自动同步周期,将变频器当前的配置,循环的发送至服务器,实际的同步周期=后面所设数值*10s,所设数值范围是10~65535,即实际同步周期设置范围是:100s~655350s,出厂默认256*10=2560s.

注意:如果同步周期过短,会使总线负担过重,对通讯产生不利影响。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。