ATV630、ATV930变频器嵌入式以太网的IP分配模式有固定、BOOTP、DHCP,它们分别是什么含义?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器嵌入式以太网的IP分配模式有固定、BOOTP、DHCP,它们分别是什么含义?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
如果选择固定,表示IP地址需手动设置,固定不变。可通过变频器面板、或者SOMOVE等为变频器设定固定IP地址、子网掩码、网关,断电重启后生效。
如果选择BOOTP,BOOTP server根据变频器MAC地址为它分配IP地址、子网掩码、网关。
如果选择DHCP,DHCP server根据变频器“设备名称”为它分配IP地址、子网掩码、网关。这就需要在变频器与DHCP server上都设定设备名称。
ATV630变频器默认为DHCP模式。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?