我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340怎么设置频率通道?

问题描述:
ATV340怎么设置频率通道?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

在主菜单找到【完整设置】-找到【命令和给定值】-【给定频率1配置】,

若用模拟量给定频率选择AI1/AI2/AI3,若需要面板给定频率,需要选择【远程终端的参考频率】;使用通讯则选择相应的通讯模式(如MODBUS和嵌入式以太网),本体不自带的通讯在插入通讯卡后选择选择【通讯模块】。