ATV630、ATV930变频器集成的EMC滤波器和附加的EMC滤波器有什么区别?
问题描述:
ATV930集成EMC滤波器和附加EMC滤波器的区别所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
集成的EMC滤波器满足IEC/EN 61800-3第2版中环境1或2中的C2或C3类标准。
附加的EMC输入滤波器可满足更严格的要求,其设计目的是减小线路电源上的传导辐射,使之控制在标准IEC/EN 61800-3 C1、C2或C3类的限值以下。
此外,附加EMC滤波器适用的电缆长度比集成EMC的长,详情请参考产品目录。
是否有帮助?