我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器出现故障时红背景光如何禁用?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器出现故障时红背景光如何禁用?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器出现故障时背景光变成红色,此功能可以通过如下操作禁用。

[我的首选项]-> [LCD 设置]-> [红色背光灯] bCKL改为“否(no)”。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。