我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器红灯闪烁是什么原因?

问题描述:
ATV340变频器红灯闪烁是什么原因?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器指示灯的分布如下所示,第二个指示灯闪烁表示有警告。

可以在诊断-警告-实际警告里查找到具体是什么警告。例如,实际警告里是警告组1有效,AI1 4-20mA警告。

AI1 4-20mA警告是由于AI1最小值设置为4mA,并且AI1接入的电流信号小于4mA导致。想要面板红灯不闪有以下几种方法处理:

(1) 如果有使用AI1 4-20mA信号,则需要确定AI1端子上有大于4 mA的信号进来。可以到监视菜单中查看AI1输入映像,步骤如下:

(2)如果不需要使用AI1 4-20mA信号,或者AI1输入信号的类型是0-20mA电流,可以将AI1最小值改为0.0 mA,步骤如下:

(3)屏蔽此警告:AI1 4-20mA警告打勾取消掉。步骤如下:

如果不知道如何进入菜单可点击下面链接查看:

ATV340变频器菜单结构是什么样的,如何进入菜单?