我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器继电器输出的最大开关电流要求和使用寿命是多少?
问题描述:
ATV340变频器继电器最大开关电流要求和使用寿命

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

R1:最小开关容量:5 mA(24 Vdc 时)

阻性负载上的最大开关电流:(cos φ= 1):250 Vac 与 30 Vdc 时为3 A;

感性负载上的最大开关电流:(cos φ= 0.4 和 L/R = 7 ms):250Vac 与 30 Vdc 时为 2A。使用寿命:在最大开关电流条件下可运行 100,000 次。

R2、R3:最小开关容量:5 mA(24 Vdc 时)

阻性负载上的最大开关电流:(cos φ= 1):250 Vac 与 30 Vdc 时为5 A;

感性负载上的最大开关电流:(cos φ= 0.4 和 L/R = 7 ms):250Vac 与 30 Vdc 时为 2A。

使用寿命:在最大开关功率条件下运行 100,000 次;

在 30 Vdc 的 0.5 A 下可操作 500,000 次;

在 48 Vac 的 0.5 A 下可操作 1,000,000 次。