我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340使用模拟量反馈电机电流的对应范围是多少?
问题描述:
ATV340使用模拟量反馈电机电流的对应范围是多少?怎么让输出值对应到电机电流值?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340在使用模拟量输出电机当前电流时,参数设置步骤如下:

首先需要在【完整设置】-【输入输出】-[AQX配置]-AQX分配】选择为【电机电流】,再将AQX的最大最小值设置到自己希望的值。对应的量程为02倍的变频器额定电流,该值可以在变频器铭牌上查看。若希望模拟量输出的值对应量程为0到电机额定电流,则可以使用电机的额定电流除以2倍变频器额定电流的百分数填入到【AQX最大值标定】