我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320监视菜单下的APH[功耗],RTH[电机运行时间],PTH[变频器已上电时间]是否可以清零,若可以怎么操作?
问题描述:
客户在应用ATV320时需要查询功耗,电机运行时间,以及变频器上电时间,就需要了解这些参数是否能清零。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320监视菜单下的APH[功耗]RTH[电机运行时间]PTH[变频器已上电时间]都可以清零,方法是:

先进入MON-菜单,再进入PET-菜单,再进入RPR菜单。

若将RPR参数值改为APH,按住2S即可清零APH[功耗]

若将RPR参数值改为RTH[电机运行时间],按住2S即可清零RTH[电机运行时间]。

若将RPR参数值改为PTH[变频器已上电时间],按住2S即可清零PTH[变频器已上电时间]