我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340、ATV930、ATV320变频器通信读取编码器脉冲数的方法?

问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV320变频器通信读取编码器脉冲数的方法?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器; ATV320变频器

解决方法:

施耐德变频器可以通过读写PUC或PUCD来实现编码器实时脉冲数,PUC是16位的单字。PUCD是32位的双字。

PUC是编码器脉冲计数,一个方向旋转,计数增加,当达到65535后归零,重新循环计数。另一个方向,计数减小,一直减到-65535后归零,重新循环计数。如果需要更大数数据长度建议读取PUCD。地址如下:

代码 数据长度 十进制地址 十六进制地址
PUC 16位 5611 15EB
PUCD 32位 5668 1624

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。