问题描述:
ATV340系列变频器使用参数切换配置允许几套参数进行切换所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
允许3组参数进行切换,可以在[参数选择] SPS列表中选择 1 -15 组参数以及分配 2 个或 3 个不同数值。然后可使用 1 或 2 个数字输入或控制字位切换这 2 或 3 组数值。可以在运行期间(电机运行)执行切换。还可根
据 1 或 2 个频率阈值进行控制,即每个阈值作为数字输入(0 = 未达到阈值,1 = 达到了阈值)。组合表见下表所示:
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
允许3组参数进行切换,可以在[参数选择] SPS列表中选择 1 -15 组参数以及分配 2 个或 3 个不同数值。然后可使用 1 或 2 个数字输入或控制字位切换这 2 或 3 组数值。可以在运行期间(电机运行)执行切换。还可根
据 1 或 2 个频率阈值进行控制,即每个阈值作为数字输入(0 = 未达到阈值,1 = 达到了阈值)。组合表见下表所示:
是否有帮助?