我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器把面板VW3A1101的功能键分配为T/K,为什么按下功能键F4,给定和命令不能立即切换到面板?

问题描述:
ATV320的中文面板是否支持面板按键切换到本地模式即面板旋钮调速,面板按键启停。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

因为bMp [图形终端命令]默认为StOp[停车],需要在停机状态下,命令和给定才能切换到面板,若要按下命令和给定立即切换到面板,需要把此参数改为[平滑转移] (bUMF)。