FA366851
FA366851
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340怎么实现给定值低速频率以下时不运行,高于低速频率才运行?
问题描述:
ATV340怎么实现给定值低于低速频率时,一直为0Hz输出,直到给定高于低速频率时,电机才按照给定频率运行?
所属产品线:
ATV340变频器
解决方法:
【完整设置】
-
【通用功能】
-
【速度限值】
-
【给定模板】,修改为【静带】即可
首次发布日期:
2018/12/28
修订日期:
2018/12/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV340变频器
探索更多
范围:
ATV340变频器