我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器支持哪些通讯协议?

问题描述:
ATV340不同型号支持的通讯协议

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器支持的通讯方式如下:

变频器型号

Modbus

Ethernet Ip

Modbus TCP

Canopen

Profibus

DeviceNet

EtherCAT

ProfiNet

ATV340*N4

ATV340U07N4E----ATV340D22N4E

ATV340D30N4E-----ATV340D75N4E

说明:●代表变频器标配通讯方式

代表变频器不兼容

代表变频器可以通过选通讯卡附件支持通讯方式