ATV930和ATV630变频器做了自整定后断电重启,如何判断是否做了自整定?
问题描述:
ATV930和ATV630变频器做了自整定后断电重启,自整定(tun)参数会显示未整定,如何判断已经做了自整定所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
当ATV930/630做了自整定后断电重启,【自整定】参数会显示无动作,【自整定状态】参数会显示未整定,操作人员无法判断这台电机有没有做过自整定。此时可以通过【参数整定选择】判断电机是否已经做过自整定。
【参数整定选择】stun有以下三个状态:
1. 默认 表示没有成功自整定;
2. 测量 表示成功执行自整定;
3. 自定义 表示成功执行了自整定,并且手动修改了自整定结果(例如手动修改了定子电阻、漏电感等)。
是否有帮助?