我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212调整模拟量标定FN时为何屏幕一直显示100不变化?
问题描述:
ATV212模拟量如何标定?在调整FN参数时,为何屏幕一直显示100不变化?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

在调整变频器ATV212模拟量标定FN时,进入参数FN后按上下键,面板显示100不会变,但实际模拟量输出的物理值是有变化的,需要使用万用表测量模拟量输出是否与外接设备的量程匹配,另外需注意调整的时候应该是点动上下键,如果是长按也不会变化。