御程系列ATV930扩展卡槽可以插入哪些扩展模块?
问题描述:
御程系列ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0扩展卡槽可以插入哪些扩展模块?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
御程系列ATV930标准可最多安装2个选项卡,有A、B两个扩展卡槽,A槽可安装现场总线通信卡和IO扩展卡,B槽可安装IO扩展卡和编码器卡,且同一型号的扩展模块只能安装一个,扩展卡槽参考下图。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。