我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器是否可以选配线路电抗器?

问题描述:
御程系列ATV900是否需要配线路电抗器,是否可以选配线路电抗器?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器内置直流电抗器,在抑制变频器产生的谐波对电网的污染方面,直流电抗器与线路电抗器的效果是一样的,所以我司无线路电抗器选件,如果用户对变频器产生的谐波干扰有严苛的要求,可以考虑在输入侧选配无源滤波器来进一步降低变频器的谐波干扰。