我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的面板延长线是否可以超过10米?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器的面板延长线是否可以超过10米?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的中文面板可以通过延长线在电柜门上安装,标准的延长线长度有1米、3米、5米和10米,我们最长只提供10米的延长电缆,也不建议客户自制延长电缆或使用超过10米的电缆,以免造成面板通信的不可靠或导致变频器故障。