我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器Safety功能怎么启用?恢复出厂设置能够复位Safety功能?
问题描述:
介绍ATV320变频器Safety功能启用及恢复出厂需要通过SoMove软件来实现

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器Safety功能由SoMove软件来配置启用,需要设置密码;该功能启用后只能由SoMove 软件来复位,不能由变频器里的“恢复出厂”功能复位。