我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器输入输出菜单中为何找不到模拟量输入、模拟量输出、R继电器这些菜单?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器IO分配菜单中为何找不到模拟量输入、模拟量输出、R继电器这些菜单?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的输入输出菜单分成了多个子菜单,在默认界面“分配”下找不到模拟量输入AI、模拟量输出AQ和R继电器这些参数。

按F3功能键可以切换到模拟量输入AI、模拟量输出AQ的设置,按F4功能键可以切换到R继电器的设置。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。