御程系列变频器模拟量输出电机频率时,为何与模拟输入信号不一致?
问题描述:
御程系列变频器模拟量输出信号为何与模拟输入信号不一致?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
御程系列ATV930模拟量输出最大值对应的是最大输出频率,输入给定最大值对应的是高速频率。 而ATV930(施耐德所有的变频器)默认最大输出频率为60Hz,高速频率默认的是50Hz。因此ATV930输出反馈值会比输入给定小,如果要输出反馈与输入给定一致,需要将最大输出频率与高速频率设置为相同的频率。
同样的,当需要模拟量输出电机电流信号时,ATV930模拟量输出最大值对应的是2倍的变频器的额定电流,也需要通过调整模拟量标定参数或在信号接收端调整对应关系。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。