ATV930,ATV630如何使用SoMove软件的示波器功能?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0,ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0如何使用SoMove软件的示波器功能?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
示波器数据采集有两种模式:Live Recorder(慢速示波器)模式、Device Recorder(快速示波器)模式。
要激活示波器记录波形,要在渠道中选择要记录的变量,如下图,在渠道中点击“+”来选择变量,然后在在触发器中点击“+”来选择触发变量。

(1)、选择Live Recorder模式,在这种模式下参数曲线是缓慢渐变的,是实时监测的一个过程,不需要设置触发器Trigger

并且在下面的方框中设置变量条件, 再点击三角形的开始按钮。

(2)、选择Device Recorder模式,这种模式下其参数曲线是需要设置Trigger触发器的,因为相关数据并不是实时呈现出来,而是将数据缓存之后,根据Trigger触发器的 设置要求很快的将曲线呈现出来,如下所示:

设置完成后,待示波器处于waiting for trigger 状态后

通过控制面板给起动信号RUN即可:

采集曲线如下:
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?