我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340系列变频器怎么选配中文面板?

问题描述:
ATV340系列变频器怎么选配中文面板

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

由于ATV340变频器本体不标配面板需要额外选面板,选择方法如下所示:

变频器型号

基本中文面板

高级图形显示终端

ATV340U07N4*----ATV340D22N4*

VW3A1113

VW3A1111(不可本体直接安装,必须外引或者手持操作)

ATV340D30N4E---ATV340D75N4E

VW3A1113

VW3A1111