我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340系列变频器Profibus DP通信卡管脚怎么定义的?

问题描述:
ATV340系列变频器Profibus DP通信卡管脚定义,怎么接线

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

Profibus DP通信卡管脚定义如下:

针脚

信号

1

屏蔽保护接地

2

未连接

3

RxD/TxD-P(接收/发送+

4

未连接

5

DGND接地

6

VP5VDC

7

未连接

8

RxD/TxD-N(接收/发送-

9

未连接